Til alle pressemeldinger

Valueline panel-PC-er utmerkes med German Design Award

18.04.2017

Panel-PC Valueline ved siden av German-Design-Award-logo  

Utmerket med German Design Award

Den nye generasjonen Valueline-panel-PC-er fra Phoenix Contact ble utmerket med German Design Award 2017.

Panel-PC-serien overbeviste den internasjonale juryen med sin attraktive design og den ytelsessterke teknikken. Med panel-PC-ene kan samtlige betjenings- og overvåkingsprosesser utføres pålitelig i anlegget. Enhetene med multitouch-skjerm er egnet for montering i automatikkskapets forside, der kombinasjonen av state-of-the-art-datateknikk og attraktiv design blir stadig viktigere. Brukeren kan velge mellom forskjellige ytelsesklasser og displaystørrelser mellom 7,0 og 21,5". Industri-PC-ene er uten vifte og uten bevegelige deler, noe som gjør dem sviktsikre og gir dem lang brukstid.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon