Til alle pressemeldinger

Managed Switches for stadig større nettverk

14.05.2018

Nye Managed Switches i produktserien FL SWITCH 2000  

Perfekt for oppbygging av stadig større nettverk: De nye 16-ports-Switches i serien FL SWITCH 2000

De nye variantene med Managed Switches 2000 gjør det mulig å koble til opptil 16 nettverksdeltakere

Med nye 16 ports-varianter utvider Phoenix Contact sitt tilbud med Managed Switches i produktserien FL-Switch 2000 for det stadig tiltagende antallet Ethernet-egnede deltakere i automatiseringsnettverk.

Fleksibiliteten til det store tilkoblingsmangfoldet med opptil fire glassfiberporter, kombinasjonsporter og forskjellige fiberoptiske tilkoblingsmetoder i SC, ST/BFOC eller LC opprettholdes også med de nye variantene. I den utvidede porteføljen kan brukeren utover dette velge funksjonsomfanget som passer best til sin applikasjon, og ved mye kommunikasjon kan også Gigabit-varianter velges.

Med den nye spenningsforsyningspluggen med Push-in Technology går det også enda raskere å installere enhetene. Takket være den konsekvente betjeningen via forsiden er også automatisert kabling en mulighet.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00