Til alle pressemeldinger

Boks- og panel-PC-er for basisanvendelser

21.11.2019

Industri-PC BL2 BPC 3100  

Ny industri-PC BL2 BPC 3100

Phoenix Contact utvider sin industri-PC-portefølje med den nye serien x100. Den inneholder konfigurerbare boks- og panel-PC-er i forskjellige ytelsesklasser, fra Intel Atom til Intel Core i7 CPU-er.

Panel-PC-ene finnes i skjermstørrelse 15,6 til 21,5" og har et tipunkts multitouchgrensesnitt. Panelene finnes også som flatskjermer som kan monteres som forskjøvet betjeningsenhet over en avstand opptil 90 meter fra PC-en.

PC-ene i serien x100 er systemer med passiv kjøling i helmetallutførelse og er dermed meget godt egnet for industrielle anvendelser. Systemene har sitt utgangspunkt i nyeste Intel-teknologi og bruker dermed ikke bare energi effektivt, men er også egnet for Windows 10-operativsystemer. Denne kombinasjonen av moderne maskin- og programvare gir en attraktiv brukeropplevelse samtidig som porteføljen optimaliseres kostnadsmessig.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00