Til alle pressemeldinger

PLC logic imponerer i produkttest

12.02.2016

Testsett PLC logic  

I produkttesten oppnådde PLC logic et meget godt resultat

Det programmerbare logikkrelesystemet PLC logic ble nylig testet av fagtidsskriftet elektrotechnik, som utgis av forlaget Vogel Business Media GmbH.

Systemet er egnet for å foreta mindre automatiseringsoppgaver og kombinerer for første gang logikk-, grensesnitt- og felttilkoblingsnivå i en felles løsning. Totalt deltok 89 lesere i produkttesten, der de via nettbaserte spørreskjemaer fortalte om sine praktiske erfaringer ved styreoppgaver. I den forbindelse mottok de et testsett som bestod av en logikkmodul, åtte relemoduler, en pluggstrømforsyning og en USB-pinne med programmet Logic+ og nødvendig dokumentasjon. Sluttresultatet ble totalt sett meget godt: Ni av ti testpersoner kunne tenke seg å benytte systemet innen bygningsteknikk og også innen anleggsstyring. Tilbakemeldingene fra produkttesten inngår som en del av videreutviklingene fremover.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon