Til alle pressemeldinger

Fleksibel kontroller for bygningsinfrastruktur

05.12.2016

Inline-kontroller ILC 2050 BI  

Fleksibel utstyrsplattform med ytelsessterk Niagara-Framework

Den nye Inline-kontrolleren ILC 2050 BI fra Phoenix Contact er spesielt godt egnet for automatisering på områdene infrastruktur, energi og konstruksjon.

Den modulære utstyrsplattformen med automasjonsplattformen Niagara gir tilnærmet ubegrensede bruksområder, for eksempel innen bygnings- og industriautomasjon, ved styring av nettorganiserte enheter og i datasentre. Kontrolleren støtter alle viktige kommunikasjonsprotokoller på automatiseringsområdet innen bygningsinfrastruktur. Niagara-4-Framework er spesielt godt egnet for Tingenes Internett og gir brukeren en tidsoptimalisert engineering. Denne Java-baserte Framework gir i tillegg fleksible muligheter for planlegging, engineering og visualisering. Enkel utvidelse av Niagara 4-framework med selvprogrammerte funksjoner er også mulig.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00