Volver a la vista general

Instalación

Carcasa del sensor sobre la derivación  

La carcasa del sensor se monta con cintas de cable sobre la derivación de forma firme y estanca.

En el campo magnético circular, la intensidad del campo eficaz depende de la profundidad de inmersión del sensor en el campo magnético de la derivación conductora de corriente.

Campo magnético circular alrededor del sensor  

Campo magnético circular alrededor del sensor

Die Eintauchtiefe wird in der Berechnung über den Radius definiert. Das heißt, je kleiner der Radius umso größer die Feldstärke. Es ist also vorteilhaft, den Sensor so dicht wie möglich auf die Ableitung zu montieren, damit die wirksame Feldstärke so groß wie möglich ist.

Legende:
H = Feldstärke [A/m]
r = Radius [cm]
I = Strom [A]

Significado del radio para el calibrado del sistema

Carcasa del sensor del LM-S  

El tramo de medición se encuentra en el área delantera de la carcasa del sensor.

El radio es la medida para la profundidad de inmersión del sensor en el campo magnético y para el registro de la intensidad del campo magnético H eficaz en este punto. El valor corresponde a la distancia desde la línea central del conductor hasta el borde exterior de la carcasa del sensor.

El radio se determina durante la instalación. Esto es importante para el calibrado del sistema, ya que garantiza las mismas condiciones de medición para diferentes circunstancias de la instalación.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380