Ir a todas las informaciones de prensa

Mayor modularidad en el campo

02.01.2018

Caja de E/S IO-Link Axioline E  

Nuevos equipos de Axioline E para una automatización descentralizada

La gama de productos del sistema de E/S modular por bloques Axioline E de Phoenix Contact incluye a partir de este momento además las cajas de E/S IO-Link.

Con las cajas de E/S IO-Link de ocho canales Axioline E AXL E IOL DI8 M12 6P y AXL E IOL DO8 M12 6P, el maestro IO-Link Axioline E se puede convertir en una estación de E/S modular y registrar o emitir señales distribuidas en la instalación o la máquina. Esto permite a los usuarios adaptar de forma rentable y flexible la presencia de E/S en el campo. Como los datos y la alimentación en IO-Link se transfieren a través de un cable, las cajas de E/S IO-Link se conectan de manera sencilla con solo un cable de sensor/actuador al maestro IO-Link. A través del convertidor analógico IO-Link de Axioline E se pueden registrar o emitir además de manera sencilla señales analógicas en el campo.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380