Atención a los constructores de máquinas: la protección contra sobretensiones es obligatoria en las máquinas en partes de EE. UU. Prepare su máquina para la nueva NFPA 79 (2018).
Los constructores de máquinas e instalaciones que importen sus productos al mercado norteamericano o que deseen comercializarlos en dicho ámbito deberán cumplir las leyes y normativas aplicables. NFPA 79 es la Electrical Standard for Industrial Machinery (Estándar eléctrico para maquinaria industrial) y con ello una de las normas especializadas más importantes en América del Norte. Con la edición 2018 actual, ahora la protección contra sobretensiones es un componente obligatorio de todas las máquinas industriales. La norma regula asuntos eléctricos y electrónicos que, si se abordan de forma incorrecta, pueden provocar situaciones peligrosas en la máquina. Para evitar situaciones peligrosas para las personas en la máquina, una sobretensión no debe dañar los circuitos de seguridad de una máquina. Instale los dispositivos de protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación lo más cerca posible de la alimentación. Elija los tipos de SPD correspondientes según la posición de la máquina en la instalación. La serie VAL-US cumple los requisitos. Como equipos de tipo 1 incluidos en la lista UL, se permite la instalación en cualquier lugar de la instalación.
"$pageName" en