Con el fin de garantizar la seguridad de los empleados en instalaciones de energía eólica, sus torres deben estar bien iluminadas.
Para ello, Phoenix Contact ofrece un sistema de iluminación de torres mediante luces LED exentas de mantenimiento. Las luces LED son alimentadas de forma centralizada por un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) instalado en la base de la torre. Ya antes de la subida, el técnico de mantenimiento puede informarse sobre el estado del SAI y las baterías. Los potentes módulos LED cumplen la norma relevante EN 50308. Incluso a bajas temperaturas ofrecen una buena intensidad de luz. Debido a una duración de 50.000 horas normalmente no es necesario cambiar la luz. Gracias al poco consumo de corriente de la tecnología LED, las luces también funcionan como iluminación de emergencia. En caso de que falle la corriente, la luz sigue siendo alimentada por un acumulador central. En este caso, un 50 por ciento de la luminosidad se mantiene. De este modo, en la instalación de energía eólica se dispone de suficiente luz para que el técnico de mantenimiento pueda bajar sin peligro.
"$pageName" en