Para el router de seguridad MGuard de Phoenix Contact está disponible una nueva licencia de Modbus Inspector que aumenta la seguridad de la comunicación Modbus/TCP entre las máquinas.
Si la licencia está instalada en los routers de seguridad de la clase 4000, se pueden ajustar las reglas de la comunicación Modbus/TCP de manera muy precisa. Con este módulo Deep Package Inspection los derechos de acceso no solo pueden establecerse a nivel de direcciones IP y puertos, sino también en los códigos de función y los registros utilizados dentro del protocolo Modbus. El Modbus Inspector respalda el concepto Defense in Depth según ISA-99 e IEC 62443 y aumenta la seguridad de las máquinas y las instalaciones que se comunican a través de Modbus/TCP.
"$pageName" en