Ir a todas las informaciones de prensa

Cortafuegos seguro para OPC Classic

09.02.2015

Router de seguridad mGuard RS 4000 con cortafuegos OPC  

La función de inspector OPC del mGuard RS 4000 puede activarse mediante licencia

Los productos de seguridad mGuard industriales de Phoenix Contact pueden ampliarse a partir del firmware 8.1 mediante licencia con la función de inspector OPC.

Esta ampliación de firmware de pago permite una comunicación OPC fiable y protegida en un nivel de seguridad elevado, puesto que entiende, analiza y permite correspondientemente el tráfico de datos OPC. Especialmente para OPC Classic se soportan las funciones Deep Packet Inspection, Defence in Depth y segmentación mediante NAT. El protocolo de comunicación OPC Classic está muy extendido en la industria. Los cortafuegos usuales no pueden proteger este protocolo industrial lo que conlleva graves consecuencias: allí donde se utiliza OPC Classic, no es posible una reglamentación del tráfico de datos con un cortafuegos. De este modo, se crean brechas de seguridad críticas.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380