El nuevo router FL MGuard reúne un router de seguridad y un switch en un dispositivo. Se suministra en dos clases de potencia:
La clase RS2005 ofrece cinco puertos no gestionados, mientras que la clase RS4004 posee cuatro puertos gestionados y un puerto DMZ para la protección por fusible mutua de varias redes.
El puerto DMZ puede utilizarse para la conexión de una tercera red en la que por ejemplo se opera un servidor de correo. A continuación, este servidor puede alcanzarse tanto desde el lado LAN seguro como desde el lado WAN no seguro. El acceso del lado WAN al lado LAN se evita porque en cada punto de transición se supervisa y reglamenta un cortafuegos del tráfico de datos entrante y saliente. Además, a través del puerto DMZ puede llevarse a cabo un mantenimiento remoto en una máquina o instalación. Los switches integrados pueden encargarse de la conmutación interna de máquinas e instalaciones pequeñas o conectarse a redes grandes.
"$pageName" en