Ir a todas las informaciones de prensa

El equipo de Phoenix Contact en Wave Trophy: las eYoungsters se alzaron con el segundo puesto

08.10.2019

Las dos jóvenes en prácticas de 21 años, Jana Schwarze y Alexandra Kerps, que compitieron por Phoenix Contact, se alzaron con el segundo puesto en el mayor rally de electromovilidad del mundo: WAVE.

Durante el WAVE Trophy, estas dos técnicas industriales recorrieron 3241 kilómetros en su Golf eléctrico, bautizado como "E-Mil". La salida se celebró el 13 de septiembre en Dortmund, y el único equipo femenino de los 48 participantes alcanzó la meta en Erlangen el 21 de septiembre. El objetivo de WAVE es demostrar la idoneidad casi ilimitada de la electromovilidad para el uso diario.

Este año, el rally publicitado a escala internacional recorrió la Ruta del Vino y posteriormente alcanzó la Selva Negra y se sumergió en los Alpes. La etapa más larga fue de 290 kilómetros. Schwarze y Kerps la superaron sin problemas, ya que la infraestructura de carga está ya tan desarrollada en todo el país que siempre encontraban un poste de carga para su Golf (de unos 300 kilómetros de autonomía). "Y casi siempre con los conectores de carga de Phoenix Contact". En update.phoenixcontact.com podrá continuar leyendo sobre las experiencias del equipo de Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380