En todas las actividades se negocia de forma íntegra y conforme a las especificaciones legales e internas.
¿Tiene conocimiento de comportamientos negativos o de riesgos económicos y legales? En ese caso, ponemos a su disposición el sistema de comunicación de irregularidades BKMS®. La plataforma electrónica ha sido configurada para que usted pueda facilitar información sobre posibles infracciones de la legislación y de las normas internas. Esto se aplica a los siguientes casos de sospecha:
Phoenix Contact mantiene una comunicación abierta. Como norma general, su jefe es la primera persona de contacto para notificar anomalías o irregularidades que se produzcan. Si terceros descubren anomalías o irregularidades, estos deben dirigirse a la persona de contacto correspondiente en Phoenix Contact.
El sistema de comunicación de irregularidades BKMS® es un sistema certificado que dispone de una función de protección del anonimato. Las informaciones se pueden facilitar también sin revelación de su identidad si así lo desea. Sus notificaciones se registran en el sistema de comunicación de irregularidades BKMS® y un empleado de un despacho de abogados internacional las revisa. En caso de que sea necesario establecer contacto entre el abogado y usted como informador, esto tiene lugar en la más estricta confidencialidad y, si así lo desea, de forma anónima.
Flachsmarktstraße 8,
D-32825 Blomberg
"$pageName" en