Pie editorial

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.
Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección, Delegación: Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal 

C.P. 11560

+52/55/1101-1380 
ventas@phoenixcontact.com.mx 
 

Responsabilidad y Copyright

Exoneración de la responsabilidad

En el caso de enlaces directos o indirectos a páginas de Internet de terceros ("links") que se encuentren fuera del ámbito de responsabilidad del presente sitio web, una obligación de responsabilidad solamente entraría en vigor en el caso de que la redacción tuviese conocimiento de los contenidos, y de que además tuviera técnicamente la posibilidad y se le pudiera exigir impedir el uso en caso de contenidos ilegales.

Por este motivo Phoenix Contact declara expresamente que en el momento de poner los links, las páginas de enlace correspondientes no contenían ningún tipo de contenido ilegal. La redacción no tiene ninguna influencia sobre el diseño actual ni futuro, ni sobre los contenidos de las páginas enlazadas. Por este motivo Phoenix Contact se distancia expresamente de todos los contenidos de cualquier página enlazada que haya sido modificada después de poner el enlace.

Los contenidos ilegales, erróneos o incompletos, y en particular los daños causados por el uso o no uso de la información ofrecida de esta manera, son responsabilidad única y exclusiva del proveedor de la página a la que se ha remitido, pero no de aquél que sólo remite a la publicación en cuestión a través de enlaces.


Copyright, Protección de marcas

Copyright

Salvo indicación contraria, todos los textos, imágenes y otros trabajos publicados en la página de Internet, están sujetos a la protección de los derechos de autor y a otras leyes de protección. Se prohíbe expresamente cualquier reproducción, divulgación, almacenamiento, transmisión, emisión y copia o entrega de los contenidos, sin contar con el consentimiento por escrito de Phoenix Contact.

Protección de marcas

Salvo indicación contraria, todas las marcas en los sitios web de Phoenix Contact están protegidas. Esto se refiere especialmente a marcas, placas indicadoras, logotipos y emblemas de Phoenix Contact. Las marcas y los elementos de diseño utilizados en nuestras páginas son propiedad intelectual de Phoenix Contact .

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380