Transformador
Al utilizar transformadores, bobinas eléctricas y otros equipos que se operan con aceite (p. ej., para el aislamiento), a partir de un volumen de 1 m3 de líquidos contaminantes del agua, la empresa de suministro de energía deberá cumplir requisitos especiales para la operación de dichas instalaciones.
Para evitar la fuga de líquidos contaminantes del agua del sistema en general en caso de posibles fallos, todos los equipos llenados con aceite deberán haberse instalado en superficies impermeables, ya sea como bandeja colectora o como superficie de derivación hasta un punto de acumulación externo o un separador de gran tamaño. El Consorcio industrial alemán (Arbeitsgemeinschaft Industriebau), abreviado AGI, ha creado una hoja de trabajo que describe las diversas posibilidades de construcción para alcanzar estados de transformadores que cumplan la Ordenanza alemana sobre instalaciones y la manipulación de sustancias contaminantes del agua (VAwS).
Además, en la hoja de trabajo se indica que el bombeo del agua de lluvia de la bandeja o del colector se puede realizar siguiendo una inspección visual. Esto es importante para que en caso de avería todo el aceite del transformador se pueda recoger y no vaya a parar al medio ambiente.
Solución de armario de control de Phoenix Contact
Phoenix Contact ofrece un nuevo sistema para la supervisión continua del nivel de llenado, de alerta y de bombeo del agua de lluvia para los estados de transformadores. El nivel del agua medido con un sensor ultrasónico se compara continuamente con dos valores límite diferentes. Cuando se alcanza el primer valor límite, el sistema envía un mensaje de correo electrónico para que se pueda planificar a tiempo el mantenimiento. Cuando se alcanza el segundo valor crítico, se envía un SMS a voluntad para poder tomar medidas inmediatas.
En la inspección de la estación por parte del personal de mantenimiento, el bombeo se iniciará tras haber inspeccionado si el aceite ha contaminado el agua de la lluvia y, a continuación, se ejecutará automáticamente. El nivel del agua se medirá continuamente y se reducirá a un volumen mínimo ajustable. Una sonda de varilla adicional asegura que el proceso de bombeo se detenga inmediatamente en cuanto se detecte la contaminación por aceite. Los componentes importantes de la instalación están certificados y aprobados según las normas de construcción.
La solución cubre las funciones siguientes:
La parametrización de la unidad de supervisión se realiza a través del servidor web integrado del sistema de control de pequeñas dimensiones del tipo ILC 150 GSM/GPRS. La configuración de la solución y la representación de la información de diagnóstico se realizan fácilmente a través de una interfaz web. Para visualizar la interfaz solo se necesita un navegador de internet estándar y la máquina virtual JAVA. Es sencillo y con un futuro garantizado.
La navegación en la interfaz web se puede realizar a elección con la estructura en árbol del lado izquierdo o a través de la estructura de mosaico de la ventana principal. A través de los submenús individuales se pueden ajustar de forma individual en cada estación todos los parámetros como el tipo y la forma de comunicación, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono, los valores límite, los textos de aviso, la gestión de contraseñas y la fecha y hora.
Siga los enlaces y encontrará más información sobre nuestros productos.
"$pageName" en