Usine de distribution d'eau du syndicat intercommunal de la région de Seebach : de grandes économies de temps et d'argent

Connexion sans fil des sous-stations à la centrale de commande avec le système sans fil Radioline

Signalisation Usine de distribution d'eau  

Signalisation Usine de distribution d'eau

Le syndicat intercommunal de l'usine de distribution d'eau de la région de Seebach utilise une solution sans fil, répondant aux exigences du secteur industriel, pour la communication entre les différentes sous-stations.

Dans le cadre de la production d'eau potable, certaines parties du réseau de commande à distance ont été désormais conçues en s'appuyant sur le nouveau système sans fil Radioline de Phoenix Contact.

Application

Le syndicat intercommunal de la région de Seebach alimente en eau potable un large réseau de distribution d'une longueur d'environ 500 kilomètres, à partir des usines de distribution d'eau de Osthofen, Bechtheim-Ouest et Mölsheim. Depuis la station de pompage principale située à Osthofen, l'alimentation en eau se fait via des cuves de stockage, 21 réservoirs d'eau ainsi que des stations de pompage associées à Bechtheim-Ouest, Gundheim et Dalsheim.

Dans le cadre de la poursuite de l'automatisation de l'usine de distribution d'eau, des raccordements électriques avec tous les réservoirs d'eau et les stations de pompage ont été mis en place dans la zone de couverture. Outre les raccordements filaires, il s'agit également de solutions sans fil qui avaient déjà été mises en oeuvre avec les systèmes sans fil de Phoenix Contact.

Maintenant, des stations de pompage supplémentaires et des réservoirs surélevés doivent être reliés au réseau de surveillance et de contrôle à distance. Ces stations se trouvent au beau milieu de vignobles et sont éloignées de plusieurs kilomètres les unes des autres. La pose de câbles se serait alors avérée trop chère et est même impossible dans certains cas.

Solution

Système sans fil Radioline  

Système sans fil Radioline avec modules d'extension E/S

Suite aux expériences positives vécues par le syndicat intercommunal de la région de Seebach avec la solution sans fil de Phoenix Contact, les responsables ont porté leur choix sur le système Radioline, à l'appui de la technologie Trusted Wireless 2.0.

L'installation aisée et la conception modulaire des stations sans fil ont répondu aux exigences de l'application, d'autant plus que le système sans fil peut transmettre des signaux E/S ou des données série et est extensible en toute flexibilité.

Poste détendeur avec liaison sans fil  

Les signaux de pression et les messages d'erreur du poste détendeur sont transmis par technologie sans fil

Configuration simple sans logiciel

La station de pompage de Bechtheim-Ouest et les réservoirs surélevés de Hessloch et Dittelsheim se sont implantés au coeur des vignes. La technologie sans fil doit parcourir ici des distances de maximum 2,5 kilomètres entre les différents ouvrages et il convient de prévoir le remplacement de câblages défectueux. Par ailleurs, une station de coupure de pression, située à environ 1,5 kilomètre de Hessloch devait être raccordé à l'ouvrage de Hessloch.

« La configuration des modules sans fil et des modules d'entrées et sorties analogiques et numériques fut simple », explique Herman-Josef Hofmeister, sachant que le système Radioline ne nécessite aucun logiciel supplémentaire pour la transmission de signaux E/S. La mise en marche de la liaison sans fil ainsi que l'affectation des modules d'extension E/S se fait d'un simple réglage des molettes situées sur la face avant des appareils.

Franchissement en toute fiabilité de distances pouvant atteindre cinq kilomètres

Poste de pompage de Dalsheim  

Le poste de pompage de Dalsheim est équipé de plusieurs systèmes sans fil

Par ailleurs, il s'agissait de concevoir une connexion sans fil sur environ 4,5 kilomètres entre Monsheim et Dalsheim afin de pouvoir intégrer dans le réseau deux nouveaux réservoirs surélevés.

Des antennes paraboliques qui amplifient le signal radio et qui suivent une direction ciblée permettent de pallier cet éloignement considérable. Des données série sont envoyées par la liaison sans fil pour coupler ensemble les automates installés. L'ouvrage de Dalsheim relie les réservoirs surélevés à la centrale située à Osthofen.

Conclusion

Hermann-Josef Hofmeister  

Hermann-Josef Hofmeister, électricien dans l'usine de distribution d'eau d'Osthofen

« Grâce à l'utilisation du système sans fil Radioline, le syndicat intercommunal de la région de Seebach a économisé beaucoup de temps et d'argent », conclut Hermann-Josef Hofmeister. « L'installation de deux modules sans fil coûte environ autant que la commande d'une excavatrice, sachant que les travaux de terrassement ne sont pas encore effectués. »

Grâce à ces longues années d'expérience positive avec la technologie Trusted Wireless, le syndicat intercommunal de la région de Seebach prévoit d'utiliser aussi à l'avenir des systèmes sans fil de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer