News-Übersicht

Koppelrelais für sicherheitsgerichtetes Einschalten

01.07.2015

Koppelrelais PSR-PC50  

Sicherheitsgerichtetes Einschalten gemäß SIL 3

Das sicherheitsgerichtete Einschalten ist eine bestimmungsgemäße Verwendung, die im prozesstechnischen Umfeld innerhalb der vergangenen Jahre erheblich an Bedeutung gewonnen hat.

Vor diesem Hintergrund bietet Phoenix Contact mit PSR-PC50 ein speziell für diesen Bereich entwickeltes und gemäß SIL 3 einsetzbares Koppelrelais an. Das Koppelrelais wurde speziell auf fehlersichere Steuerungen in der Prozesstechnik abgestimmt. Dabei werden sämtliche Anforderungen für den Einsatz in Applikationen bis SIL 3 gemäß IEC 61508 erfüllt. Das Gerät verfügt intern über sechs Kontakte, die sowohl parallel als auch in Reihe geschaltet sind. Auf diese Weise wird sowohl der geforderten Sicherheit wie auch der notwendigen Verfügbarkeit Rechnung getragen. Eine Herausforderung für Planer und Projekteure ergibt sich aus der durchgehenden Diagnose. Denn in der Regel endete die Diagnose der Steuerung am genutzten Koppelmodul. Das reicht vielen Anwendern häufig nicht aus. Daher erlaubt das Line/Load-Monitoring des Relais PSR-PC50 eine nahtlose Diagnose von der Steuerung bis zum Aktor. Es werden Drahtbruch als auch Kurzschluss der Lastspannungs-Versorgung sowie die Diagnose-Versorgungsspannung überwacht. Tritt im Regelbetrieb ein Fehler auf, kann er bei gängigen sicheren Systemen über die bestehende Ansteuerleitung kanalgetreu an den entsprechenden digitalen Ausgang zurückgemeldet werden. Auf diese Weise entfallen ein zusätzlicher Installationsaufwand sowie weitere notwendige digitale Eingänge zum Rücklesen der Aktorik.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1