News-Übersicht

PLC logic überzeugt beim Produkttest

07.12.2015

Test-Kit PLC logic  

PLC logic erzielte im Produkttest ein sehr gutes Ergebnis

Das programmierbare Logikrelaissystem PLC logic wurde kürzlich vom Fachmagazin elektrotechnik der Vogel Business Media GmbH getestet.

Das System eignet sich zur Realisierung kleiner Automatisierungsaufgaben und führt erstmalig Logik-, Interface- und Feldanschlussebene in einer Lösung zusammen. Insgesamt 89 Leser haben an dem Produkttest teilgenommen und ihre Praxiserfahrungen bei der Umsetzung von Steuerungsaufgaben per Online-Fragebogen mitgeteilt. Dazu erhielten Sie ein Test-Kit, bestehend aus einem Logikmodul, acht Relaismodulen, einem Steckernetzteil und einem USB-Stick mit der Software Logic+ und der notwendigen Dokumentation. Insgesamt fiel der Test sehr positiv aus: Neun von zehn Testern können sich vorstellen, das System in der Gebäudetechnik wie auch in der Anlagensteuerung einzusetzen. Das aus dem Produkttest gesammelte Feedback fließt zukünftig in Weiterentwicklungen ein.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen