News-Übersicht

Auszeichnung für Logikreleaissystem PLC logic

09.02.2015

Logikrelaissystem PLC logic  

I/O-Signale schalten und steuern: mit nur einem kompakten System

Das Logikrelaissystem PLC logic von Phoenix Contact hat bei der Verleihung des Automation Awards auf der SPS IPC Drives erfolgreich abgeschnitten. Mit einem Stimmenanteil von 22,5 % belegte das Produkt in der Kategorie Steuerungstechnik und Systemlösungen den zweiten Platz.

Das Relaissystem eignet sich für die Realisierung kleinerer Automatisierungsaufgaben und kombiniert die Stärken etablierter Relaistechnik mit Logikfunktionen. Der Branchenpreis wird jährlich im Rahmen der Nürnberger Messe SPS IPC Drives von der Konradin Mediengruppe verliehen und gilt als besondere Auszeichnung in der Automatisierungsbranche. Eine Jury aus VDMA, ZVEI, dem Kongress-Komitee SPS IPC Dives und der Redaktion der elektro Automation nominieren je fünf Produkte in zwei Kategorien. Die Messebesucher wählen dann während der Messe ihren Favoriten.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1