News-Übersicht

Exakt auf die Anlage abgestimmt

24.09.2019

Vorkonfigurierter Geräteschutzschalter CBMC  

Werksseitig voreingestellter Geräteschutzschalter genau passend für den Anwendungsfall

Die neuen Varianten der mehrkanaligen elektronischen Geräteschutzschalter CBMC ... S-R-C können Sie passend auf Ihre Anlage abgestimmt bestellen.

Zudem lässt sich über den integrierten Statusausgans und Reset-Eingang der Status der Geräte aus der Ferne überwachen und ausgelöste Kanäle wieder einschalten.So vereinen die neuen Varianten zwei Features in einem einzigen Gerät: Profitieren Sie von Zeitersparnis bei der Installation und der Möglichkeit, die Geräte aus der Ferne zurückzusetzen. Dies spart Kosten bei der Inbetriebnahme und Serviceeinsätzen.

Verzichten Sie nicht auf die etablierten Features, wie die Ein-Knopf-Bedienung über den LED-Taster und die elektronische Verriegelung zum Schutz vor ungewolltem Verändern der Stromwerte. Auch diese Eigenschaften sind selbstverständlich wieder in den neuen Produkten enthalten.

Des Weiteren gibt es auch eine Variante, die den Anforderungen nach NEC Class 2 gerecht wird. Sie erhalten die Geräteschutzschalter bereits ab Stückzahl 1.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1