News-Übersicht

Der Einstieg in die Visualisierung mit Visu+ Express und HMI

11.01.2016

HMI für Visu+-Software  

HMI für Visu+-Software

Das Dokument "Erste Schritte mit Visu+ Express und HMI" von Phoenix Contact bietet Einsteigern einen Einblick in die Visualisierungs-Software Visu+ und bringt ihnen das Zusammenspiel zwischen HMI, Steuerung und Entwicklungsumgebung näher.

Auf dem Weg zum fertigen Visualisierungsprojekt wird der Anwender Schritt-für-Schritt begleitet. Dabei geht es von der Anlage eines neuen Projekts in Visu+ und der Gestaltung der Benutzeroberfläche über das Einlesen von Variablen aus der Steuerung über OPC und die Verknüpfung mit den Objekten der Visu+-Applikation. Zum Schluss zeigt die Anleitung, wie der Anwender das realisierte Projekt auf das HMI übertragen und die Visu+-Applikation von dort aus bedienen kann. Für die Nutzung des Dokuments werden keine Vorkenntnisse benötigt. Der Einstieg ist so strukturiert, dass schnell sichtbare Ergebnisse erzielt werden und sich der Anwender ein Bild vom Zusammenspiel der Produkte machen kann. Das Dokument und die Projektdateien können kostenfrei im Downloadbereich jedes Visu+-HMIs heruntergeladen werden.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1