Назад к обзору

Обновление конфигурации системы коммуникации компании Laborelec, Бельгия

Поставщик услуг в области контроля качества тока

Контроль качества тока является одной из многих услуг, которые предлагает своим клиентам товарищество Laborelec. Laborelec, штаб-квартира которого располагается в бельгийском городе Линкебеке, является испытательным и научно-техническим центром по производству, распределению и использованию электрической энергии. Товарищество оказывает своему основному участнику, компании Electrabel, другим участникам (включая операторов распределительных сетей) и остальным клиентам специальные технические услуги как в самой Бельгии, так и за ее пределами.
Годовой оборот Laborelec, где занято примерно 180 работников, составляет около 32 миллионов евро.

Применение

По запросу клиента Laborelec проводит замер качества распределяемого или поступающего напряжения сети и формирует отчеты в соответствии с требованиями клиента. Замеры проводятся для любых уровней напряжения, включая сети низкого напряжения в жилых районах (230 В), промышленные распределительные пункты и сети высокого напряжения (150 кВ).

В основном данной услугой пользуются бельгийские операторы распределительных сетей, а также основной участник товарищества, компания Electrabel, которая предлагает эту услугу промышленным компаниям. Сюда относятся не только крупные потребители электроэнергии, но и мелкие потребители, для которых, например, падение напряжения может иметь роковые последствия на критические процессы в рамках предприятия.

Решение

При помощи модема главный компьютер Laborelec один или два раза в день считывает результаты измерений с примерно 600 полевых измерительных устройств и более чем с 500 измерительных устройств в сетях пользователей низкого и среднего напряжения. Интервал замера составляет около 10 минут на каждую измеряемую величину. При наличии аналогового телефонного соединения на измерительной станции данные загружаются через PSTN. В противном случае, данные загружаются при помощи сети GSM.

Не так давно Laborelec обновило конфигурацию всей структуры коммуникации своего главного компьютера. Новая система состоит исключительно из промышленных модемов компании Phoenix Contact, использующих шинную технологию монтажа. Система работает на базе двух видов модемов: PSTN и GSM. В настоящее время в системе регистрации данных установлено 24 PSTN и 11 GSM модемов. К каждому модему подключено от 15 до 20 модемов локальных измерительных станций, образуя так называемый модемный пул, для соединения посредством коммутируемого доступа с целью передачи данных.

Все модемы центра сбора данных Laborelec питаются с помощью уникальной системы перемычек Т-образной шины в основании модема. Ширина используемого шкафа управления позволяет установить восемь модемов в ряд. “Мы используем элементы T-образной шины сразу по всей ширине”, говорит Лоран Клозен (Laurent Cloosen), младший технический специалист Laborelec. “Если мы хотим установить дополнительный модем, то мы просто устанавливаем его на T-образную шину. Затем остается только соединить аналоговый кабель и разъем RS-232 центра сбора данных. Таким образом мы имеем понятную конструкцию модульного типа.”

Преимущества

Одна из возможностей, которую предоставляет модем PSI GSM/GPRS компании Phoenix Contact, это функция GPRS. Пакетная радиосвязь общего пользования (GPRS) - это сервис, который позволяет обмениваться данными в виде небольших пакетов через телефонную сеть GSM. Данная технология предусматривает дробление данных на небольшие пакеты, которые передаются по отдельности и заново объединяются в приемном устройстве после получения.

Стоимость соединения GPRS зависит от объема отправленных данных, а не от времени соединения. Поэтому модемы GPRS могут постоянно оставаться на связи без дополнительных затрат и необходимости создавать соединение. Обмен данными начинается без промедления.

В настоящее время Laborelec проводит тестирование цифровой передачи результатов измерений через GPRS. Лорен Клозен, представляющий компанию Laborelec, точно знает, почему для обновления конфигурации он выбрал модемы Phoenix Contact: “Благодаря их удобству и надежности. Модемы Phoenix Contact очень удобны в эксплуатации. Телефонный кабель просто вставляется в клеммы. Индикаторы на модеме четко информируют о появлении неисправностей. Кроме того, мы легко можем проверить причину неисправности, подключив телефонный кабель к передней панели модема."

Централизованная обработка результатов измерений, которые получены на измерительных станциях, расположенных в удаленных друг от друга местах, является отличным примером того, как компании могут автоматически управлять, хранить и использовать данные с целью формирования отчетов.