К архивным публикациям СМИ

Источник бесперебойного питания получает Innovation Award

2019/07/15

QUINT DC-UPS  

QUINT DC-UPS

Являясь первым интеллектуальным источником бесперебойного питания, QUINT DC-UPS от Phoenix Contact отличается простотой интеграции в распространенные промышленные сети.

Она обладает встроенным интерфейсом для Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT и USB, что обеспечивает высокую гибкость. Интеллектуальная система управления аккумулятором с технологией IQ Technology и производительным зарядником аккумулятора обеспечивает особенно высокую степень готовности.

Комбинацию данных характеристик изделия отметило также компетентное жюри журнала Schaltschrankbau издательства TeDo, которое наградило данный блок питания призом Schaltschrankbau Innovation Award 2019.

Этот журнал награждает данным призом пять особо инновационных изделий, которые укрепляют конкурентоспособность немецких производителей распредустройств и одновременно соответствуют постоянно растущим требованиям потребителей. Блок питания QUINT DC-UPS был в этой связи оценен компетентным жюри как особенно прогрессивное решение для производителей электрошкафов.