К архивным публикациям СМИ

Управляемые коммутаторы для расширения сетей

2018/04/25

Новые управляемые коммутаторы серии FL SWITCH 2000  

Идеальное решение для расширения сетей: новые 16-портовые коммутаторы серии FL SWITCH 2000

Новые модели управляемых коммутаторов 2000 рассчитаны на подключение до 16 сетевых устройств

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент управляемых коммутаторов серии FL-Switch 2000 новыми 16-портовыми моделями, позволяющими справиться с ростом количества Ethernet-устройств в автоматизированных сетях.

Гибкие возможности подключения на основе четырех оптоволоконных и комбинированных портов, а также различных типов оптоволоконных кабелей SC, ST/BFOC или LC последовательно реализованы также в новых моделях. Кроме того, в расширенном профиле пользователю доступны дополнительные функции, рассчитанные на решение конкретных задач, а также гигабитные модели для задач с высоким объемом трафика.

Новый штекер питания с технологией push-in позволяет ускорить процесс установки устройств. Автоматизированная кабельная разводка может быть реализована благодаря единому принципу управления с лицевой стороны.