К архивным публикациям СМИ

Полиэфирные полые корпуса и клеммные коробки

2016/08/15

Полиэфирные корпуса  

Полиэфирные корпуса для взрывоопасных и взрывобезопасных областей

Ассортимент корпусов серии CLIPSAFE Phoenix Contact расширен. Помимо стальных корпусов, поставляются также 35 моделей прочных полиэфирных корпусов для использования во взрывоопасных областях промышленного производства.

Данные изделия доступны в четырех исполнениях и могут индивидуально компоноваться взрывобезопасными клеммными блоками Phoenix Contact. Экономьте место за счет использования двойного уровня электромонтажа в корпусах. Степень защиты IP66 гарантирует безопасность использования вне помещений. Ассортимент полиэфирных корпусов дополняет 46 других моделей стандартных корпусов для промышленных условий и взрывобезопасных областей. Они могут индивидуально комплектоваться любыми изделиями ассортимента Phoenix Contact. Чтобы разместить заказ и быстро решить все формальные вопросы, можно заполнить веб-форму. Форма позволяет простым способом описать индивидуальные требования по комплектации. Программное обеспечение CLIP PROJECT является быстрым, удобным и безошибочным способом проектирования клеммных колодок.