К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact принимает участие в инициативе OPC UA с целью стандартизации промышленной связи

2018/12/10

Использование OPC UA в комбинации с TSN, 5G и SPE/APL  

В будущем OPC UA будет стандартизирована вплоть до уровня полевых устройств и может использоваться в комбинации с другими технологиями, как TSN и 5G

Phoenix Contact является ведущим поставщиком в области технологий связи и автоматизации, который в течении многих лет способствует ускорению процессов объединения в сеть машин и установок, датчиков и контроллеров на облачном уровне.

Чтобы обеспечить унификацию стандарта связи для разных производителей, компания Phoenix Contact при участии других компаний поддерживает фонд OPC в его стремлении гармонизировать и стандартизировать OPC UA вплоть до полевых устройств. Phoenix Contact является одним из активных участников данной инициативы, который примет участие в рабочих группах фонда OPC, чтобы определить новый стандарт для всех устройств в сфере операционных технологий — от датчиков и исполнительных элементов до контроллеров.

Кроме гармонизации профилей использования полевых устройств разных производителей, например, ввода-вывода, Safety или Motion, Phoenix Contact также видит огромный шанс для унификации моделей устройств. Единый принцип настройки конфигурации и диагностики устройств в сети, а также стандартизированные процедуры тестирования соответствия будут обеспечивать высокую степень совместимости автоматизированных компонентов независимо от их производителя. Интеграция технологии синхронизируемых по времени сетей (TSN) в стандарт OPC UA обеспечивает также новые необходимые возможности коммуникации в сети в режиме реального времени. Синхронизация времени и приоритезация данных обеспечивают, чтобы ИТ- и ОТ-обмен данными в сети не оказывали негативного влияния друг на друга. Таким образом, принимая во внимание все аспекты, в будущем становится возможным подключение всех полевых устройств к облаку и полное объединение ИТ и ОТ.

Компания, более 30 лет специализирующаяся в области автоматизации, уже много лет принимает активное участие в работе различных национальных и международных комиссиях по стандартизации. Кроме работы в фонде OPC, Phoenix Contact при сотрудничестве с другими промышленными компаниями принимает участие в 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G-ACIA) в создании следующего поколения мобильной связи 5G. Кроме того, Phoenix Contact участвует в определении новых двухпроводных технологий Single-Pair-Ethernet (SPE) и Advanced Physical Layer (APL) для перерабатывающей промышленности. При этом в любых областях важную роль играет кибербезопасность.