К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact Innovation Ventures делает инвестиции в подвижных роботов

2019/06/18

Логотип Accerion  

Логотип Accerion

Phoenix Contact Innovation Ventures GmbH вместе с местным инвестиционным фондом LIOF в мае приняла участие в финансировании голландской фирмы Unconstrained Robotics B.V., известной также как Accerion.

Стартап-компания из Венло является технологической компанией, которая разрабатывает и продает безинфраструктурные системы позиционирования для подвижных роботов и автономных средств передвижения. С ее основания в 2015 году Вильгельмом-Яном Ламерс и Винсентом Бург компания постоянно развивает и улучшает свои системы позиционирования. Они используют полы для расчета положения робота. Безопасная навигация в помещениях осуществляется при помощи оптических измерений и собственных алгоритмов. В настоящее время на рынке присутствуют две серии изделий.

Финансирование должно дать предприятию пространство для роста, а также обеспечить возможность технологического развития ассортимента изделий. «Автономные транспортные средства и подвижные роботы являются основой автоматизации в производстве и логистике. Сокращение ручного управления не может быть полностью достигнуто с существующими технологиями. Разработанная Accerion технология дает возможность для создания совершенно новых приложений, поскольку она полностью работает без инфраструктуры», — объясняет Маркус Бёкер, коммерческий директор Phoenix Contact Innovation Ventures GmbH. «Здесь мы видим большие возможности для автоматизации внутренней логистики».


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321