К архивным публикациям СМИ

Интеграция Sysmik GmbH в группу предприятий

2015/10/09

Логотип Phoenix Contact

30 сентября компания Sysmik GmbH Dresden подписала договор о вхождении в группу предприятий Phoenix Contact.

Теперь компания входит в группу предприятий Phoenix Contact, которая занимается разработкой компонентов, систем и решений в области электротехники, электроники и автоматизации и занимает ведущие позиции на мировом рынке.

Sysmik является поставщиком систем децентрализованной автоматизации на базе открытых промышленных стандартов, в частности для автоматизации зданий и прилегающей к зданиям инфраструктуры. С 1991 года предприятие продает компоненты, системы управления и проектировочное ПО собственной разработки и изготовления. В основе решений Sysmik лежит веб-модель IoT (интернет физических объектов) для интеллектуальных устройств и систем. Платформа представляет собой целостную систему для устройств управления на базе веб и передачи данных в формате M2M для новых, ориентированных на обслуживание бизнес-моделей.

До слияния предприятия, начиная с 2003 года, сотрудничали в сфере производства модулей автоматизации. Phoenix Contact планирует превратить подразделение в Дрездене, где на данный момент работают 16 сотрудников, в экспертный центр группы предприятий, занимающийся вопросами автоматизации зданий. «Раньше мы реализовывали только отдельные проекты в области инфраструктуры зданий. Интеграция Sysmik в группу Phoenix Contact позволяет нам расширить ассортимент предложений инновационными продуктами для автоматизации зданий. Кроме того, мы получаем ценные ресурсы для разработки решений, направленных на применение в системах автоматизации зданий Интернет-технологий», — говорит Роланд Бент (Roland Bent), руководитель Phoenix Contact.

Руководителем Sysmik GmbH Dresden останется Герт-Ульрих Вак (Gert-Ulrich Vack). Предприятие и дальше будет работать под названием Sysmik GmbH Dresden.