К архивным публикациям СМИ

Больше безопасности для зарядных станций

2015/07/13

Одноканальный модуль RCM  

Контроль тока утечки для зарядных станций

Новые модули разностного тока утечки EV RCM от Phoenix Contact соответствуют специальным нормативным требованиям согласно МЭК 61851-1 в отношении регистрации постоянного тока утечки в зарядных станциях.

Актуальные планы стандартов предусматривают использование в зарядной инфраструктуре автоматические выключатели типа B или в качестве альтернативы автоматические выключатели типа A с дополнительным определением постоянного тока утечки > 6мА и устройством отключения. Они должны обеспечить отсутствие негативного влияния на защитные устройства инфраструктуры токов утечки, например, вследствие дефекта изоляции на ТС. Модули распознают постоянные и переменные токи утечки и прерывают процесс зарядки, прежде чем автоматический выключатель в установке «ослепнет». Модули RCM совместимы с устройствами управления зарядкой серии EV Charge Control от Phoenix Contact. Так модули тока утечки автоматически сбрасываются на исходные настройки и проводится автоматическое самотестирование. Это уменьшает расходы на обслуживание и повышает степень готовности зарядной станции. В наличии модули в одно- и двухканальном исполнении, и поэтому они могут использоваться для контроля токов утечки в домашней зарядной станции или в коммерческой станции зарядки.