К архивным публикациям СМИ

Тестирование PLC logic показывает впечатляющие результаты

2015/12/15

Тестовый комплект PLC logic  

Система PLC logic показала отличный результат в ходе тестирования

Электротехнический журнал, принадлежащий Vogel Business Media GmbH, не так давно провел тестирование программируемой системы логических реле PLC logic.

Система подходит для выполнения небольших задач в области автоматизации и впервые объединяет уровни логики, интерфейса и полевого соединения в одном решении. Всего тестировании изделия приняли участие 89 читателей, которые поделились практическим опытом выполнения задач по управлению в онлайн-анкетах. Для этого они получили тестовый комплект, включающий в себя логический модуль, восемь релейных модулей, штекерный блок питания и USB-накопитель с программой Logic+, а также необходимую документацию. В целом результаты тестирования оказались положительными: девять из десяти тестирующих считают систему пригодной для применения в сетях автоматизации зданий и системах управления установками. Отзывы, полученные в ходе тестирования, будут учтены в дальнейших разработках.


Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Дополнительные сведения