К архивным публикациям СМИ

Универсальные биполярные реле

2016/03/17

Универсальное реле  

Универсальные промышленные биполярные реле

Ассортимент систем промышленных реле Phoenix Contact теперь дополнен новыми биполярными реле.

Помимо прочего, они подходят для систем с отрицательной логикой переключения. Кроме того, они отличаются универсальностью применения и совместимы с релейными блоками серии RIFLINE complete и стандартной линейки PR. Отдельные реле поставляются в исполнениях с двумя или четырьмя переключающими контактами. Они различаются по таким параметрам, как входное напряжение, предельный ток и температура окружающей среды, и позволяют экономить средства за счет отсутствия необходимости в монтаже индикаторов и входных схем. В качестве контактного материала используется серебряно-никелевый сплав, который наряду с устойчивостью к выгоранию имеет низкую склонность к свариванию. Благодаря механической индикации коммутационного положения пользователь может быстро фиксировать состояния коммутации. Для расширения функций за счет светодиодных индикаторов или входных схем в ассортименте штекерные модули.