К архивным публикациям СМИ

Розетки для электрошкафа для применения по всему миру

2017/11/14

Розетка EO для электрошкафа  

Розетки для электрошкафа для применения по всему миру

В ассортименте Phoenix Contact появились розетки серии EO под штекеры различной геометрии.

Более 150 вариантов этих розеток делают серию отличным выбором для применения в сборке электрошкафов и установок по всему миру. Такие дополнительные функции, как световые индикаторы, переключатели, предохранители и защитные выключатели, расширяют возможности их применения. Розетки предлагаются в сером и зеленом цветах и в исполнениях с винтовыми зажимами или push-in на выбор. Дополнительно доступны варианты с двойным гнездом, позволяющие экономить место при установке. Еще одно преимущество — возможность как прямого монтажа, так и на несущую рейку, расширяющая выбор места для розетки относительно сервисного интерфейса. Для внутренней защиты от прикосновения предусмотрена шторка.