К архивным публикациям СМИ

Самая маленькая в мире телемеханическая станция ODP

2015/02/09

Модуль мобильной связи TC Mobile I/O X300  

Контроль удаленных внешних станций через сеть мобильной связи при помощи TC Mobile

Новый модуль мобильной связи TC Mobile I/O X300 от Phoenix Contact является самой маленькой телемеханической станцией ODP в мире.

Через сеть мобильной связи они просто и надежно контролируют аналоговые и цифровые сигналы с удаленных внешних станций. Коммутация реле производится дистанционно. Кроме того, при помощи встроенного календаря время включения и выключения реле может быть определено индивидуально. Контроль установок с внешними станциями оптимизируется за счет постоянной коммуникации модуля мобильной связи в качестве станции ODP через службу GRPS с сервером ODP. При этом значения онлайн, а также исторические данные и сигналы тревоги – также и с пометкой времени – могут передаваться через интернет в центральный пульт управления. Там измеренные значения оцениваются и сохраняются. Все важные функции задаются с центрального пульта управления. Сервер ODP обеспечивает открытую коммуникацию между системой оповещения и пультом управления. Таким образом, модуль мобильной связи является простой и недорогой альтернативой для контроля и управления процессами.