К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact и VENIOS разрабатывают решение на базе платформы IoT

2019/02/20

После ухода традиционных производителей распределительные сети ожидают новые вызовы:

Возникает растущая зависимость от возобновляемых источников энергии, при этом растут требования потребителей к безопасности сетей энергоснабжения. Это способствует тому, что в таких условиях становится сложнее находить пути оптимизации затрат на управление ресурсами. По этим причинам Phoenix Contact и Venios предлагают рынку решение на базе платформы IoT, которая обеспечивает прозрачность и управляемость в секторе среднего и низкого напряжения, а также позволяет экономически оптимизировать систему управления распределительными сетями.

Компания Venios GmbH (Франкфурт, Германия) разрабатывает программное обеспечение для локального и разрешённого во времени анализа электрических систем с 2012 года. Энергетическая платформа Venios рассчитана на параллельную обработку массивов данных из различных источников и моделей (большие массивы данных). В комбинации с имеющимися и производными данными относительно топологии и комплектации сети можно моделировать, рассчитывать, а также при помощи встроенной геоинформационной системы (GIS) графически изображать и предоставлять распределение потоков нагрузки. Кроме того, множество прогнозных сценариев позволяют спрогнозировать ситуацию.

Решения Phoenix Contact предоставляют математические модели, а также данные локальных сетевых станций в режиме реального времени, установок EEG или комплексных подстанций MS. Таким образом они образуют основу для оптимизации управления прогнозированием, а также автоматизации управления распределительной сети.  Платформа PLCnext от Phoenix Contact служит в качестве основы для обмена совместимыми данными между различными подсистемами на нижнем уровне распределительных сетей. «Это означает, кроме прочего, что при такой концепции можно гибко и произвольно комбинировать между собой функции согласно МЭК 61131-3, алгоритмы C/C++, C# или Matlab Simulink,» – говорит Штефан Фольгманн (Stephan Volgmann), руководитель подразделения вертикального маркетинга в энергетическом секторе в Phoenix Contact.