К архивным публикациям СМИ

Награда за систему логических реле PLC logic

2015/02/09

Система логических реле PLC logic  

Для управления и коммутации сигналов ввода-вывода используется одна компактная система.

Система логических реле PLC logic от Phoenix Contact успешно показала себя на присуждении премии Automation Awards в рамках выставки SPS IPC Drives. Данные изделия заняли второе место в категории «Системы управления и системные решения», набрав 22,5 % голосов.

Релейная система подходит для реализации небольших задач в области автоматизации и совмещает сильные стороны зарекомендовавших себя релейных технологий с логическими функциями. Отраслевая премия Automation Award ежегодно вручается в рамках выставки SPS IPC Drives (Нюрнберг) издательской группой Konradin и считается особенной наградой в отрасли автоматизации. Жюри, состоящее из представителей VDMA, ZVEI, комитета конгресса SPS IPC Dives и редакции газеты elektro Automation, номинируют по пять продуктов в двух категориях. А посетители выставки выбирают своих фаворитов.