К архивным публикациям СМИ

Встроенная автоматизация насосов

2018/07/23

Надежная система управления насосами канализационных станций  

Надежная система управления насосами канализационных станций

На базе PumpControl Phoenix Contact предлагает интеллектуальное решение для автоматизации насосных станций с возможностью дистанционного подключения.

Готовый к монтажу электрошкаф рассчитан на выполнение всех задач управления и регулирования децентрализованных насосных станций. Через сеть мобильной связи система может поддерживать связь с пультом управления. Протокол связи OPC обеспечивает простую интеграцию в систему управления, позволяя дистанционно контролировать процессы насосных станции. Средства визуализации помогают персоналу на местах быстро идентифицировать возможные сообщения о неисправностях.

Канализационные насосные станции являются важной составной частью надежного отвода сточных вод. Продолжительный срок службы, безопасность эксплуатации и энергоэффективный режим работы являются приоритетными задачами в процессе проектирования подобных объектов. Сложность эксплуатации таких установок заключается в том, чтобы обеспечить энергоэффективный режим работы отдельных насосов на канализационных станциях. Кроме того, необходимо минимизировать время простоя за счет непрерывного мониторинга.