К архивным публикациям СМИ

Новый межсетевой экран согласно МЭК 62443

2017/08/31

FL mGuard RS 2000  

mGuard RS 2000 с новыми функциями обеспечения безопасности

Маршрутизаторы удаленного технического обслуживания MGuard Phoenix Contact стали еще безопаснее:

Новое микропрограммное обеспечение версии 8.5 позволяет сохранять индивидуальные правила межсетевого экрана для маршрутизаторов класса 2000 внутри и за пределами туннеля VPN. В результате значительно повышается уровень безопасности компонентов дистанционного технического обслуживания. Таким образом их можно использовать в машинах и установках в качестве полноценных и недорогих компонентов обеспечения безопасности. При этом учитываются потребности в безопасности не только машиностроителя, но и пользователя оборудования. Новые функции помогают профессионально и недорого реализовать концепцию «защиты в глубину» (Defense-in-Depth) согласно ISA-99 или МЭК 62443. Пользователи, которые уже используют маршрутизаторы удаленного технического обслуживания класса 2000, получают функции обеспечения безопасности бесплатно, если обновят микропрограммное обеспечение до версии 8.5.