К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact E-Mobility успешно прошла сертификацию по IATF 16949

2018/02/01

Женщина у зарядной колонки во время зарядки электромобиля  

Мы являемся надежным партнером предприятий автомобильной отрасли и предлагаем инновационные решения для зарядки электромобилей

Компания Phoenix Contact E-Mobility GmbH является экспертным центром группы Phoenix Contact в области компонентов и решений для электромобилей.

В наш ассортимент входят штекерные зарядные системы и зарядные контроллеры для зарядки электромобилей постоянным и переменным током. В сочетании с подходящим ПО это позволяет нам создавать индивидуальные и эффективные зарядные системы.

Кроме того, мы выпускаем т. н. входные автомобильные разъемы — части зарядного интерфейса для монтажа внутри электромобиля. В сотрудничестве с автопроизводителями предъявляются особенно высокие требования в части технологических процессов, качества продукции и организационной структуры. Для контроля соответствия этим требованиям на всех уровнях в автомобильной отрасли получила распространение сертификация по стандарту IATF 16949:2016. Одним из обязательных требований согласно этой норме является сертификация системы управления качеством по ISO 9001:2015. Недавно мы успешно завершили процесс сертификации по обоим стандартам, подтвердив таким образом свое соответствие высоким требованиям автоиндустрии.

Ссылки на ознакомление с соответствующими документами находятся в разделе справа.