К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact E-Mobility GmbH сертифицирована в соответствии с ISO/TS 16949

2015/07/29

Входные автомобильные разъемы от Phoenix Contact E-Mobility  

Входные автомобильные разъемы от Phoenix Contact E-Mobility сертифицированы ISO/TS 16949

Центр компетенции в области компонентов, систем и решений для электромобилей внутри группы компаний Phoenix Contact соответствует высоким требованиям автомобильной промышленности к процессам, качеству и организации.

Компания Phoenix Contact E-Mobility разрабатывает и производит штекерные зарядные системы и устройства управления зарядкой для зарядки постоянным и переменным током и предлагает комплексные решения для компонентов зарядной инфраструктуры, как статичных, так и мобильных. Процессы и организация компании были изменены для соответствия специальным требованиям автомобильной промышленности, которые предъявляются к разработке и проектированию. В дополнение к высоким стандартам, инновационным решениям и качеству компания E-Mobility GmbH обладает сертифицированной системой управления, отличается своим превосходным обслуживанием и ориентацией на пользователя и является надежным партнером автомобильной промышленности.


Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321