원격 용수 공급 스테이션에서 제어 센터까지의 안정적인 무선 연결

개요

Ober-Mörlen 고가 수조  

깊은 관정이 Ober-Mörlen 고가 수조에서 제어됩니다.

  • Hochtaunuskreis 지역과 인접한 Ober-Mörlen의 지방자치단체는 소비자들에게 자체 지하수 공급원으로부터 용수를 공급합니다.
  • 대부분의 변전소는 원격 제어 네트워크를 통해 제어되며 이러한 네트워크에서 사용되는 케이블은 시간이 지남에 따라 노후화됩니다.
  • 현재는 Radioline 무선 시스템이 원격 구조와 제어 시스템의 안정적인 연결에 사용되고 있습니다.
  • 무선 경로는 첫날부터 안정적으로 작동했으며, 이를 확인한 시스템 통합업체는 다른 프로젝트에서도 Radioline을 사용하게 되었습니다.

고객 프로파일

Ober-Mörlen 지방자치단체 경관  

Ober-Mörlen 지방자치단체는 Hochtaunuskreis 지역에 인접해 있습니다.

Frankfurt/Main에서 북쪽으로 약 35 km 떨어진 곳에 위치한 Ober-Mörlen에 거주하는 약 5800명의 주민들 대부분은 지방자치단체가 보유한 지하수 공급원에서 용수를 공급받고 있습니다.

공급망은 약 60 km 정도 이어져 있고 연간 25만 입방 미터를 제공하도록 설계되었습니다.

적용

무선 네트워크 개요  

무선 네트워크는 2개의 고가 수조와 3개의 깊은 관정 시스템으로 구성됩니다.

이전에는 관정, 고가 수조 및 펌프장이 영구 라인을 통해 시청에 위치한 중앙 제어실과 연결되고 모니터링되었습니다. 수년에 걸쳐 노후화된 영구 라인은 GSM/GPRS 모뎀으로 점차 대체되었습니다.

그러나 모바일 네트워크가 다운될 경우 어떤 스테이션도 연결할 수 없었습니다. 이러한 경우 고가 수조 컨트롤러가 깊은 관정의 펌프를 더 이상 자율적으로 제어할 수 없었기 때문에 전체 용수 공급 시스템이 붕괴될 수 있었습니다. 이러한 이유로 지방자치단체는 공급자와는 별도로 운영되는 병렬 무선 네트워크를 구축하기로 결정했습니다.

이러한 결정을 내리게 된 이유는 실제로 변전소 연결을 위한 옵션이 매우 제한적이었기 때문이었습니다. 새로운 지하 케이블을 수리하거나 설치하려면 일반적으로 미터당 최대 100 유로의 비용이 들었고, 예산을 고려했을 때 이러한 방법은 불가능했습니다. 따라서 개별 원격 구조를 라디오 링크를 통해 각 고가 수조와 연결하여 네트워크를 구성해야 했습니다.

솔루션

컨트롤 캐비닛의 Radioline 모듈  

2.4 GHz 및 868 MHz 장치가 무선 네트워크 설정에 사용됩니다.

가장 먼저 피닉스컨택트의 무선 팀이 사무실의 컴퓨터에서 무선 범위를 검사했습니다. 이를 통해 무선 경로의 실행 가능성을 일차적으로 판단할 수 있었습니다. 그런 다음, 무선 경로의 안정적 기능 여부가 현장 테스트를 통해 검증되었습니다. 지방자치단체는 2개의 깊은 관정을 근처의 고가 수조에 연결하기 위해 2.4 GHz 모듈을 사용합니다. 스테이션 간 거리는 직선 거리로 700 m입니다. 또한 원격 스테이션 사이에는 더 낮은 주파수 범위로 더 잘 극복할 수 있는 여러 장애물이 있기 때문에 868 MHz 장치로 구현된 또 다른 무선 네트워크가 있습니다. 결과적으로 약 700 m 떨어진 언덕 뒤에 위치한 세 번째 깊은 관정을 다른 고가 수조에 직접 연결할 수 있습니다.

두 스테이션 간의 높이 차이가 약 100 m이므로 2.7 km 이상 떨어진 펌프장은 고가 수조와 네트워크로 직접 연결할 수 없었습니다. 또한 언덕과 나무에 의한 감쇠는 868 MHz 모듈의 경우에도 너무 높습니다. 따라서 언덕 위에 위치한 전송 스테이션이 리피터로 사용됩니다. 여기에서 고가 수조와 펌프장 모두에 최적의 무선 연결을 설정할 수 있습니다.

무선 컴포넌트가 변전소에서 고가 수조 컨트롤러까지 대부분의 디지털 신호를 전송하고 해당 컨트롤러가 신호를 처리합니다. 무엇보다도 오류 및 알람 메시지가 보고되고 유량 및 수위가 기록 및 분석됩니다. 이 정보에 기초하여 고가 수조에 용수를 채워야 하는 경우 펌프가 활성화됩니다. 제어실의 컴퓨터는 GSM/GPRS 모뎀을 통해 고가 수조 컨트롤러에 액세스하고 각 작동 상태를 표시합니다. 또한 유입 및 유출을 문서화하고 용수 펌프 작업에 대한 통계적 평가를 수행합니다. 변전소에 결함이 발생하는 경우 시스템이 대기 중인 팀에 통보합니다.

요약

무선 솔루션의 구현을 담당하는 프로젝트 팀  

Radioline 무선 시스템은 Steffen Rehde, Karlheinz König와 Thomas Pfeiffer(왼쪽에서 오른쪽으로)을 완벽하게 만족시켰습니다.

자동화 프로젝트를 담당하는 Pfeiffer Electronic GmbH의 전무 이사인 Thomas Pfeiffer는 "우리는 Radioline 시스템에 대한 긍정적인 경험과 그동안 제공된 훌륭한 서비스를 바탕으로 앞으로 피닉스컨택트의 무선 시스템을 더 자주 사용하게 될 것입니다."라고 결론지었습니다.

Ober-Mörlen 상수도를 감독했던 Karlheinz König는 "무선 경로는 안정적인 작동을 보장했으며 첫날부터 단 한 건의 오류도 발생하지 않았습니다."라고 덧붙였습니다. Radioline은 쉽고 유연하며 견고한 솔루션을 제공합니다. 간편하게 썸휠을 조작하여 최대 250개의 스테이션에서 신호를 분배할 수 있고 소프트웨어 없이 무선 네트워크에서 모듈을 시작, 확장 및 교체할 수 있습니다.

추가 정보

Referrer: