컨설팅

세이프티에 대한 전문가 조언

기계 작동과 관련하여 세이프티 측면에 대한 조언을 제공하는 피닉스컨택트 전문가  

피닉스컨택트는 기계의 변경 및 연결과 관련하여 세이프티 측면에 대한 조언을 제공합니다.

기계 운전자가 기계를 변경할 경우 결과적으로 운전자 역할이 제작자 역할로 바뀔 수 있습니다. 이 경우 기계가 모든 관련 EU 지침을 준수한다는 것을 입증해야 할 책임이 있습니다.

마찬가지로 자신의 권한 하에서 기존 또는 새로운 생산 시스템용 기계를 연결하도록 결정한 경우, 상황에 따라 전체 기계에 대한 제작자의 모든 의무와 책임이 본인에게 이전될 수 있습니다.

기계 변경에 대한 컨설팅

기계 변경에 대한 컨설팅 단계에서는 기계의 중대한 변경과 관련된 법적 측면과 그러한 결정이 초래할 수 있는 영향에 대해 알려 드립니다. 이러한 내용은 독일 및 오스트리아의 법적 규정에 기초하여 제공됩니다. 계획된 변경의 분류에 대한 의사 결정 기준이 설명됩니다. 이를 통해 고객은 해당 변경이 얼마나 중요한 영향을 미치는 확인할 수 있습니다. 또한 모든 관련 측면의 평가 및 분류를 위한 템플릿 문서가 제공됩니다. 최소한 하나 이상의 변경에 대한 평가를 예제로 활용하여 구체적인 내용을 설명합니다. 완성된 템플릿 문서는 분석 결과를 확인하기 위한 도구로 사용할 수 있습니다.

설명 언어 업데이트됨
기계 변경에 대한 컨설팅 [PDF, 0.14 MB]
기계 변경이 중대한 변경에 해당합니까?
영어 2015/10/12

기계 연결에 대한 컨설팅

기계 연결에 대한 컨설팅 단계에서는 기계 조립의 모든 법적 측면과 해당 결정이 초래할 수 있는 영향에 대해 알려 드립니다. 이러한 내용은 독일 및 오스트리아의 법적 규정에 기초하여 제공됩니다. 계획된 연결이 기계 조립에 해당하는지 여부를 확인하기 위한 의사 결정 기준이 설명됩니다. 또한 해당되는 경우 기계 조립을 피할 수 있는 적절한 방법을 고객에게 알려줍니다.

설명 언어 업데이트됨
기계 연결에 대한 컨설팅 [PDF, 0.14 MB]
연결 작업이 기계 조립에 해당합니까?
영어 2015/10/12

컨설팅 요청

여기에서 개별 컨설팅을 요청하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 보다 자세히 논의할 준비가 되어 있습니다.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany