기계의 전체 세이프티 라이프사이클 동안 전문적 지원을 제공합니다.
고객을 위한 피닉스컨택트의 세이프티 서비스: 기계와 관련된 세이프티의 모든 측면에 대한 포괄적 지원을 받을 수 있습니다. 고객이 기계를 작동하는지, 기계 전체 또는 일부를 제조하는지, 기계를 거래하는지, 기계를 수입하는지 아니면 기술 시스템을 기계에 통합하는지 여부에 상관없이 피닉스컨택트는 고객의 요구에 맞는 서비스를 바탕으로 고객의 바로 곁에서 지원을 제공합니다.
세이프티를 위한 피닉스컨택트의 전문 지식을 이용할 수 있습니다. 피닉스컨택트 세이프티 전문가의 지원을 받아 법률 요구 사항에 따라 기계를 계획, 제작, 작동 및 수정할 수 있습니다. TÜV 인증 전문가의 전문 지식을 통해 기계의 안전성에 대한 법적 확실성을 얻을 수 있습니다. 피닉스컨택트의 지원은 제조업체와 무관합니다.
피닉스컨택트의 방법은 EN ISO 13849, EN 62061 및 EN 61511(프로세스 기술의 경우)에 따른 기계 세이프티 라이프사이클에 기반합니다. 피닉스컨택트는 세이프티 관련 요구 사항의 실현에 맞게 계획할 수 있는 추적 가능한 지원을 제공합니다.
따라서 기계 및 프로세스 엔지니어링의 세이프티 담당자는 가능한 모든 위험 요소와 계통 오차를 방지하고 표준에 따라 작업할 수 있습니다.
기계 운전자
피닉스컨택트는 독일의 산업안전보건 규정, 위험 평가 및 장비의 안전한 준비와 관련하여 고객의 작업을 지원합니다. 기계 운전자가 기계를 변경할 경우 운전자의 역할이 기계 제작자의 역할로 변경될 수 있습니다.
기계 제작자
피닉스컨택트는 유럽에서 적용되는 기계류 지침, EMC 지침, 저전압 지침 및 CE 준수 선언에 따라 고객의 작업을 지원합니다. 피닉스컨택트는 단계 0부터 단계 7에 이르는 기계의 세이프티 라이프사이클에 기초하여 프로세스를 설계합니다.
시스템 통합자
피닉스컨택트는 EN ISO 13849, EN 62061, 유럽 EMC 지침 및 저전압 지침을 따른 작업과 SISTEMA 소프트웨어 유틸리티의 사용을 지원합니다. 피닉스컨택트는 단계 2부터 단계 7에 이르는 기계의 세이프티 라이프사이클에 기초하여 프로세스를 설계합니다.