IO-Link

IO-Link

최하위 필드 레벨까지 완벽한 통신 보장

컨트롤러에서 최하위 필드 레벨에 이르기까지 IO-Link를 사용하여 일관된 데이터 통신을 보장하십시오.

돌아가기 프로토콜별 제품

카테고리

검색 위치 IO-Link

이 카테고리의 전 상품 보기

IO-Link가 제공하는 모든 옵션의 이점 활용: 포인트-투-포인트 연결을 사용하면 연결 및 센서/액추에이터 간에 프로세스 데이터와 서비스 데이터를 모두 주고받을 수 있습니다.

이점

  • 생산성을 높여주는 IO-Link
  • 설치, 유지 관리 및 교체 프로세스를 간소화하는 IO-Link
  • 데이터 가용성 및 정확성을 향상시키는 IO-Link
  • 원격 진단으로 문제 해결을 가능하게 하는 IO-Link

IO-Link란 무엇입니까?

IO-Link는 전세계적으로 표준화된 최초의 I/O 인터페이스입니다. 오늘날 IO-Link 인터페이스가 적용된 제품의 수는 급속히 증가하고 있습니다. 통신 표준은 많은 이점을 제공하고 새로운 적용 기회를 만들뿐만 아니라 산업용 사물 인터넷(IIoT)과 같은 중요한 문제를 해결하기 위한 토대를 제공합니다. IO-Link는 센서와 액추에이터를 자동화 시스템에 연결하기 위한 오픈 소스 방식의 직렬 포인트-투-포인트 통신 프로토콜로 정의됩니다.

IO-Link 시스템의 컴포넌트

IO-Link 시스템의 아키텍처는 컨트롤러, 하나의 IO-Link 마스터 및 하나 이상의 IO-Link 장치로 구성됩니다. 이러한 구성 요소가 간단한 3선 비차폐 케이블로 연결되기 때문에 설치하기 쉽고 경제적입니다.

  • IO-Link 마스터: 이 마스터는 상위 레벨 제어를 위한 인터페이스를 제공하고 연결된 IO-Link 장치와의 통신을 제어하며 파라미터 데이터 및 IODD 파일을 저장합니다.
  • PLC(프로그래밍 가능 로직 컨트롤러): 이 컨트롤러는 입력 상태를 모니터링하고 출력 상태를 제어하는 데 사용됩니다.
  • IO-Link 장치: 이 용어는 I/O, 컨버터, 세이프티 릴레이, 모터 스타터 또는 장치 회로 차단기와 같은 시스템에 연결된 모든 인텔리전트 센서 또는 액추에이터를 나타냅니다. IO-Link와 관련하여 "인텔리전트"는 장치가 타입 명칭, 일련 번호 또는 파라미터 데이터와 같은 식별 데이터를 갖고 있다는 것을 의미합니다. IO-Link 프로토콜을 통해 이 데이터를 읽을 수 있습니다. 또한 IO-Link 장치는 예방적 유지 관리 및 수리에 사용할 수 있는 자세한 진단 데이터를 제공할 수 있습니다.
  • IODD 파일(IO 장치 설명): 이 파일에는 제조업체, 주문 번호, 기능 등을 포함하여 IO-Link 장치에 대한 장치 설명 및 파라미터 정보가 포함되어 있습니다.
  • 액추에이터: 액추에이터는 전기 신호와 전류를 기계적 운동으로 변환하여 기계 설치를 제어하는 출력 장치입니다.
  • 센서: 센서는 물리적 변수(예: 온도, 압력 또는 위치)를 측정하고 값을 기록 및 표시하거나 피드백을 제공하는 장치입니다.
IO-Link 시스템의 컴포넌트  

IO-Link 시스템의 레벨

IO-Link의 이점

생산성

IO-Link 장치는 컨트롤러에 자세한 상태 데이터를 제공합니다. 문제를 신속하게 감지할 수 있기 때문에 이 데이터는 유지 관리 계획 수립에 도움이 됩니다. 예를 들어, 사용자가 더러워진 센서로부터 6개월마다 경고 메시지를 받을 경우 1년에 두 번씩 편리한 시간에 청소를 수행하도록 계획할 수 있습니다. 또한 장치의 실시간 결함 탐지를 통해 예기치 않은 다운타임을 최소화하여 운영 비용을 줄일 수 있습니다.  

단순성

IO-Link의 모든 것이 쉽습니다. 표준 케이블 및 수 커넥터를 사용할 수 있기 때문에 설치가 쉽습니다. 시스템을 모니터링하고 설정을 조정할 수 있기 때문에 유지 관리가 쉽습니다. IO-Link 장치의 오류 탐지를 사용하여 문제의 원인을 쉽고 빠르게 확인할 수 있습니다. 또한 컨트롤러에 저장된 파라미터 데이터를 사용해 교체 프로세스를 손쉽게 수행할 수 있습니다. IO-Link 장치를 교체해야 하는 경우 저장된 파라미터는 프로그래밍 장치를 사용하지 않고 자동으로 IO-Link 장치에 복사됩니다. 이로 인해 시스템을 작동 가능한 상태로 즉시 복구할 수 있습니다.

향상된 데이터 가용성 및 정확성

IO-Link가 없는 아날로그 센서는 흔히 데이터가 컨트롤러에 도달하기 전에 여러 A/D 변환을 거치기 때문에 오류가 발생할 수 있습니다 IO-Link 장치에는 단 하나의 A/D 변환만 있습니다. 따라서 측정 정확도기 향상되고 결과적으로 전체 프로세스의 정확도가 높아집니다.

원격 구성

상태 메시지에 응답하여 책상에서 IO-Link 장치의 파리미터를 수정할 수 있습니다. 따라서 결함을 해결하기 위해 더 이상 생산 라인을 중단하고 장치에 물리적으로 액세스할 필요가 없습니다.

표준 센서가 할 수 없지만 IO-Link 장치가 할 수 있는 것은 무엇입니까?

IO-Link 장치는 세 가지 유형의 데이터를 제공합니다.

  • 프로세스 데이터: IO-Link 장치가 읽고 IO-Link 마스터로 보내는 상태 정보 또는 IO-Link 마스터가 IO-Link 장치로 보내는 정보입니다. 이 과정에서 상태 정보도 전송됩니다. 따라서 프로세스 데이터의 유효성 여부를 확인할 수 있습니다. 프로세스 데이터의 한 예로 거리 센서가 측정한 거리를 들 수 있습니다.
  • 서비스 데이터: IO-Link 장치에 쓰거나 IO-Link 장치에서 읽을 수 있는 정보입니다. 예: 장치를 식별하거나 새 장치를 구성하는 데 도움이 되는 센서의 모델 또는 제조업체 번호입니다.
  • 이벤트 데이터: 이벤트(예: 과열)가 발생하자마자 IO-Link 장치에서 IO-Link 마스터로 전송되는 오류 메시지와 같은 알림입니다.

IO-Link 제품 포트폴리오

IO-Link 제품 포트폴리오  

컨트롤 캐비닛 및 필드 설치용 IO-Link 마스터 및 장치

마지막 1 m까지 통신을 보장하는 피닉스컨택트의 IO-Link 제품:

  • IP20 및 IP67용 IO-Link 마스터
  • 표준화된 안전한 I/O 박스
  • 아날로그 컨버터
  • 세이프티 릴레이
  • 하이브리드 모터 스타터
  • 장치 회로 차단기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드