피닉스컨택트의 차세대 Valueline 패널 PC는 2017년에 세계적으로 유명한 독일 디자인 어워드를 수상했습니다.
이 패널 PC 시리즈는 매력적인 디자인과 강력한 기술로 국제 심사위원단에게 깊은 인상을 심어주었습니다.
패널 PC를 사용하여 시스템에서 작동 및 모니터링 프로세스를 안정적으로 구현할 수 있습니다. 멀티 터치 화면이 장착된 이 장치는 최신 컴퓨터 기술과 매력적인 설계가 결합되어 있기 때문에 컨트롤 캐비닛 전면부에 설치하기에 적합합니다. 사용자는 다양한 성능 클래스와 7.0 - 21.5 인치의 디스플레이 크기 중에서 선택할 수 있습니다. 팬리스 설계가 적용되었고 작동 부품이 없으므로 이 산업용 PC는 내구성이 뛰어난 페일세이프 장치입니다.