뉴스 개요

피닉스컨택트가 말하는 IO-Link

2019/01/07

피닉스컨택트의 IO-Link 포트폴리오  

피닉스컨택트의 컨트롤 캐비닛 및 필드 설치용 IO-Link 제품

미래의 자동화를 위한 개방형 표준을 갖춘 전송 프로토콜인 IO-Link는 현재 산업 자동화 분야에서 가장 빠르게 성장하는 통신 표준입니다.

피닉스컨택트는 이러한 목적에 맞게 포괄적인 IP20 및 IP67 포트폴리오의 IO-Link 마스터, IO-Link 장치, 케이블링 및 소프트웨어를 제공합니다.

따라서 모든 장치는 동일한 언어를 사용하며 컨트롤러에 의해 간단하게 진단, 파라미터화 및 구성될 수 있습니다. 컨트롤러 또는 클라우드 IoT 게이트웨이를 통해 Proficloud에 직접 연결하면 전세계 어느 곳에서나 데이터를 편리하게 평가하고 진단할 수 있습니다.

I/O, 모터 스마터, 세이프티 릴레이 및 소프트웨어로 구성된 IO-Link 시스템을 통해 피닉스컨택트는 미래의 산업을 위한 모든 컴포넌트를 제공합니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166