뉴스 개요

2019년 iF 디자인 어워드를 수상한 AC 충전 케이블

2019/05/08

iF 디자인 어워드를 수상한 피닉스컨택트의 AC 충전 케이블  

iF 디자인 어워드를 수상한 피닉스컨택트의 AC 충전 케이블

피닉스컨택트의 차세대 AC 충전 케이블이 권위 있는 디자인 어워드를 수상한 것은 이번이 두 번째입니다. 2018년 10월에 2019년 독일 디자인 어워드를 수상한 후 이번에 iF 디자인 어워드를 수상하게 되었습니다.

전기 차량 및 충전소용 충전 케이블은 제품 부문의 자동차/차량 카테고리에서 수상했습니다. iF 디자인 어워드는 독일 하노버에 위치한 세계에서 가장 오래된 독립 디자인 기관인 iF International Forum Design GmbH에서 연 1회 수여합니다.

함부르크의 전문 디자이너인 Stephan Gahlow와 공동으로 새로운 AC 충전 케이블 제품군을 개발하는 과정에서 견고하고 우수한 품질의 소재를 사용하여 두 가지 색상의 매력적인 외관을 지닌 현대적인 스타일의 인체 공학적이고 매력적인 디자인을 달성하는 데 집중했습니다. AC 충전 케이블은 탁월한 제품 특성을 바탕으로 67명의 국제 전문가들로 구성된 심사위원단들의 지지를 받았습니다. 수많은 제품들이 출품되으며, 심사위원단은 52개국에서 출품한 6375개 제품 중 하나를 선택해 최우수 작품상을 수여해야 했습니다.

지난 66년 동안 iF 디자인 어워드는 탁월한 디자인을 상징하는 세계적으로 인정받은 어워드로 자리매김해 왔습니다. iF 트레이드마크는 우수한 디자인에 대한 국제적으로 확립된 상징입니다. iF 디자인 어워드는 전 세계적으로 가장 중요한 디자인상 중 하나입니다. 이 어워드는 제품, 패키징, 통신 및 서비스 디자인/UX, 건축 및 인테리어 디자인, 전문 개념 등의 모든 부문에서 뛰어난 디자인 성과에 대한 상을 수여합니다. 모든 수상작은 iF 디자인 앱에 게시된 iF World Design Guide에 수록되고 독일 함부르크에서 개최되는 iF 디자인 전시회에서 공개됩니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드