뉴스 개요

성능을 충족하는 유연성: 회전 다이가 있는 크림핑 플라이어

2018/06/13

CRIMPFOX DUO 10: 성능을 충족하는 유연성  

인체 공학적 설계로 인해 손에 완벽하게 들어 맞는 CRIMPFOX DUO 10

새로운 CRIMPFOX DUO 10 크림핑 플라이어는 유연성이 필요한 작업에 적합한 공구입니다. 회전 다이를 통해 페룰을 전면부 또는 측면에서 삽입할 수 있습니다.

색상 대비 해제 버튼을 작동하여 다이를 필요한 삽입 방향으로 회전할 수 있습니다. 잠금 장치가 제자리에 단단히 고정됩니다.

또한 자체 조정 메커니즘으로 인해 TWIN 페룰을 안정적으로 처리할 수 있습니다. CRIMPFOX DUO 10에서는 0.14에서 10 mm²의 넓은 케이블 사이즈 범위가 지원됩니다.

이 크림핑 플라이어는 균형 잡힌 무게와 인체 공학적 형상 덕분에 손에 완벽하게 들어 맞으며 현재 출시된 제품 중 가장 가볍고 컴팩트하게 설계된 공구입니다. CRIMPFOX DUO 10은 약간의 힘만으로 조작할 수 있습니다. 따라서 피로감 없이 오래 작업할 수 있으며 뛰어난 품질의 결과물을 얻을 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166