뉴스 개요

네트워크 관리 소프트웨어

2018/11/28

FL Network Manager 소프트웨어  

유용한 기능을 추가하여 FL NETWORK MANAGER 소프트웨어가 확장되었습니다.

새로운 2.0 버전의 FL NETWORK MANAGER 네트워크 관리 소프트웨어는 유용한 새 기능을 제공합니다.

네트워크 스캔, IP 주소 할당 및 다중 펌웨어 업데이트와 같은 이미 익숙한 기능 외에도 이 소프트웨어는 이제 단 몇 번의 클릭만으로 여러 장치를 동시에 구성할 수 있는 다중 장치 구성을 지원합니다. 또한 SNMP 스크립팅을 추가하도록 소프트웨어가 확장되었습니다. 따라서 모든 SNMP 가능 장치를 해당 제조업체와 상관없이 구성 및 진단할 수 있습니다. SNMPv3 지원은 네트워크와 네트워크 구성 소프트웨어 간의 암호화된 안전한 통신을 가능하게 합니다. 개별 프로젝트에 대한 암호 보호 및 암호화는 권한이 부여된 사람만 액세스할 수 있게 만들어 보안을 강화합니다.

2018년 10월 말 현재, FL Network Manager는 E-Shop에서 디지털 제품으로 제공되어 라이센스 관리가 크게 간소화되었습니다.

현재 버전을 데모 소프트웨어로 다운로드하여 소프트웨어를 경험해 볼 수 있습니다. 또한 유튜브에서 소프트웨어에 익숙해지기 위한 다양한 자습서를 이용할 수 있습니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166