뉴스 개요

고유한 클라우드 서비스를 손쉽게 생성

2017/05/30

소프트웨어 개발 키트  

클라우드 서비스의 자유로운 프로그래밍용 SDK

피닉스컨택트의 PROFICLOUD는 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 만드는 데 사용할 수 있는 개방형 IoT 시스템입니다.

이는 클라우드 기반 데이터 획득, 분석 또는 완전한 자동화 개념일 수 있습니다. 새로운 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 사용하면 사용자는 클라우드 서비스를 자신의 요구 사항에 따라 프로그래밍할 수 있습니다. 이를 위해 사용자는 소위 애플리케이션 컨테이너를 개발하여 원하는 만큼 여러 번 PROFICLOUD에서 인스턴스화하고 작동할 수 있습니다.

애플리케이션 컨테이너는 개발 환경에서 PROFICLOUD로 이식된 후 소프트웨어의 안정적인 기능을 담당합니다. 따라서 소프트웨어 키트는 고유한 알람, 모니터링 또는 날씨 서비스를 만들고 PROFICLOUD 또는 로컬 IT 인프라에서 컨테이너를 작동하기 위한 이상적인 솔루션입니다.


피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

추가 정보